Aventics macht Holz, Pappe und Glas einfach greifbar

Laatzen, 12.09.2017 | News

Vakuumtechnik: Neuer Mehrstufenejektor im Produktportfolio von Aventics

Aventics hat einen neuen Vakuumerzeuger auf den Markt gebracht: Ab sofort ist der Mehrstufenejektor der neuesten Generation erhältlich. Im Vergleich zur Vorgängerserie ist das modular aufgebaute Produkt leichter, leiser und einfacher im Gebrauch.

Laatzen, 12. September 2017 – Es dem Kunden einfacher machen, das haben sich die Pneumatikspezialisten von Aventics auf die Fahne geschrieben. Auch bei seinem neuen Produkt für Vakuumtechnik verfolgt das Unternehmen diese Philosophie. Denn die Installation des Mehrstufenejektors ist unkompliziert. Die Einbaulage ist beliebig, nur zwei Leitungen für Druckluft und Vakuum müssen angeschlossen werden. Zudem lässt sich der modular aufgebaute Mehrfachejektor leicht auseinanderbauen, was die Reinigung vereinfacht.

Weniger Gewicht und weniger Geräusche sind weitere Vorteile des Neuprodukts. Das Produkt ist mit einem Grundkörper aus robustem Kunststoff erhältlich. Je Gehäusemodul können zwei Düsenpatronen eingesetzt werden. Bei Bedarf können bis zu drei Module hintereinandergeschaltet werden, um mehr Leistung zu erzielen.

Zwei Produktvarianten für unterschiedliche Materialien

Der neue Mehrstufenejektor ist in zwei Varianten erhältlich: Als sogenannte high-flow-Variante (HF) eignet sich das Produkt für luftdurchlässige Materialien. Es kommt beispielsweise in der Holzindustrie zum Einsatz, um Spanplatten und Holzpaletten zu transportieren. In der Verpackungsindustrie wird es zur Handhabung von Pappe und Kartonagen genutzt. Die high-vacuum-Variante (HV) mit konstant hohem Vakuum ist für luftundurchlässige und glatte Materialien ausgelegt. Das Produkt wird zum Beispiel bei der Glas- oder Metallbearbeitung eingesetzt.

„Das Know-how verbirgt sich in der innovativen Düsentechnologie der Mehrstufenejektoren. Durch die Geometrie der Düse im Inneren wird zwischen hohem Vakuum und hohem Durchfluss differenziert“, erklärt Wolf Gerecke, der bei Aventics das strategische Produktmanagement verantwortet. „Mit der Auswahl des passenden Ejektors für die jeweilige Anwendung kann der Druckluftverbrauch reduziert werden“, so Gerecke weiter. Bei Bedarf helfen die Pneumatikspezialisten von Aventics bei der Auswahl.

Neben pneumatischen Komponenten bietet Aventics seit Jahrzehnten auch Vakuumtechnik an. Zum Produktportfolio der Pneumatikspezialisten gehören Vakuumerzeuger, Sauggreifer, Schwebesauger sowie Vakuumzubehör. Teil der Engineering Tools von Aventics ist auch ein Vakuumberechnungsprogramm, mit dem unter anderem die Anzahl der erforderlichen Sauggreifer ermittelt werden kann.

Contact

Mrs. Christiane Bischoff

Content Marketing & PR Manager

+49 511 2136-870

christiane.bischoff@aventics.com

Kontakt

Frau Meike Müller-Wiegand

Medienkontakt

+49 511 2136-862

meike.mueller-wiegand@aventics.com

Presseservice
Pressemitteilungen

Sie benötigen weitere Informationen und Material für ihre Arbeit als Journalist? Besuchen sie unsere Presse-Seiten.

Pressemitteilungen