Sostenibilità

Economia, ecologia e responsabilità sociale

In quanto azienda operante a livello internazionale riteniamo che garantire metodi di produzione sostenibili e rispettosi dell'ambiente nonché condizioni di lavoro ottimali siano una priorità assoluta.

 
 
 

THE NEXT GENERATION PNEUMATICS - ISPIRATI DALLA SOSTENIBILITÀ

 

Ogni nuova generazione si sviluppa su quanto realizzato dalle precedenti. La storia di AVENTICS si contraddistingue per lo straordinario know-how e gli ottimi rapporti con i clienti. Passo dopo passo cresciamo fino alla NEXT GENERATION PNEUMATICS. Lungo questo percorso gli aspetti ecologici e sociali ricoprono sempre un ruolo importante nella nostra cultura aziendale, come dimostrano chiaramente i nostri valori aziendali.

Il principio internazionale di "Environmental Social Governance" consente di misurare rapidamente il valore di un'azienda dal punto di vista della qualità, dell'ambiente, dell'impegno sociale e della gestione aziendale. Ci siamo sempre impegnati affinché la qualità dei nostri prodotti non andasse a discapito del nostro ambiente e di quello delle generazioni future, e per questo ci impegniamo ancora oggi.

 

Qualità

 

Per noi qualità significa soddisfare adeguatamente le aspettative dei nostri clienti nei confronti della nostra azienda e dei nostri prodotti. La formula magica non consiste nell'individuare gli errori commessi, bensì di evitarli, perché la qualità dei nostri prodotti è la base del nostro successo.

Noi siamo certificati ISO 16949. Questa norma, sviluppata dall'industria automobilistica, consente di migliorare la qualità dei sistemi e dei processi per individuare gli errori e i rischi nel processo di produzione e nella catena di fornitura, per eliminarne le cause e per verificare l'efficacia delle misure correttive e preventive intraprese. In tutte le linee di produzione dei nostri stabilimenti soddisfiamo le elevate aspettative poste dal settore Automotive, nettamente superiori rispetto a tutti gli altri settori.

La soddisfazione dei clienti è la prova della nostra qualità

L'applicazioni delle norme internazionali, come lo standard ISO 9001, ha prodotto in AVENTICS una riduzione del tasso di errore nonché una maggiore durata e robustezza dei nostri prodotti, a totale vantaggio dei nostri clienti. AVENTICS soddisfa i requisiti più severi in fatto di funzionamento e materiali e ha dimostrato questo impegno nella pratica e registrando un'elevata soddisfazione dei clienti.

Qualità per AVENTICS significa non scoprire gli errori bensì evitarli

Le attività di assicurazione e la gestione della qualità si contraddistinguono per

  • l'applicazione dei metodi DRBFM, FMEA e il problem solving,
  • Poka Yoke per i processi di produzione e i prodotti,
  • la metodologia di lavoro 5S,
  • rapidi tempi di reazione alle richieste dei clienti,
  • report 8D,
  • ISO 16949 e ISO 9001.
 
 

Valori

 

I nostri valori aziendali sono la base del nostro agire con i nostri partner aziendali, i nostri finanziatori, i nostri collaboratori e con la società.

Multiculturalità

Difendiamo le nostre origini regionali e culturali, ma al contempo consideriamo la diversità una ricchezza e un presupposto per il nostro successo internazionale.

Orientamento al futuro e al profitto

Per un successo aziendale a lungo termine contribuiamo attivamente a dare forma ai cambiamenti del mercato e della tecnica, agendo consapevolmente nel panorama della concorrenza.

Lealtà

La reciproca lealtà è alla base dei nostri rapporti di collaborazione. Ci comportiamo allo stesso modo con i colleghi, i collaboratori e i soggetti esterni, tenendo in considerazione i loro interessi proprio come facciamo come i nostri. Li stimiamo. E questo si traduce in attenzione, rispetto reciproci e cordialità.

Responsabilità

La nostra attività imprenditoriale è in armonia con gli interessi della società, con l'utilizzo consapevole delle risorse e con la tutela dell'ambiente.

Iniziativa e costanza

Ci assumiamo la responsabilità imprenditoriale come se l'azienda fosse nostra e ne siamo pienamente partecipi.

Affidabilità, credibilità e legalità

Prendiamo le decisioni nel rispetto dei principi di affidabilità e credibilità: promettiamo soltanto quello che possiamo mantenere. Il cliente è sempre al centro delle nostre azioni. Diamo naturalmente per scontato il rispetto delle regole e delle leggi.

Apertura e fiducia

Informiamo i nostri collaboratori, i nostri partner aziendali e i nostri proprietari per tempo, con sincerità e franchezza. La fiducia e il rispetto dei principi di feedback sono alla base dei nostri rapporti di collaborazione. Apertura significa anche essere disponibili ai cambiamenti.

 

Ambiente

 

Il rispetto della natura e dell'ambiente è fortemente radicato nei nostri valori aziendali e si rispecchia nel nostro lavoro quotidiano. Per AVENTICS utilizzare le risorse in maniera sostenibile significa integrare in maniera strategica nell'attività imprenditoriale potenziali di rialzo economici, ecologici e sociali e adempiere alla nostra responsabilità sociale. Ad esempio i nostri obiettivi riguardanti le emissioni di CO2 sono chiaramente definiti e vengono raggiunti da decenni in tutti gli stabilimenti del mondo. Con molti clienti abbiamo sviluppato strategie comuni per evitare l'impiego di materiali di imballaggio e imballare i nostri componenti direttamente nei contenitori dei clienti.

Altri principi ecologici:

  • rispetto delle disposizioni REACH & RoHS,
  • riduzione dei rifiuti e riciclaggio,
  • certificazione ISO 14001.
 

Collaboratori

Il nostro bene più prezioso – i collaboratori di AVENTICS

Il nostro bene maggiore è rappresentato dai nostri collaboratori. Garantiamo condizioni di lavoro ottimali, un'atmosfera lavorativa piacevole e una buona collaborazione all'interno del team. Il nostro obiettivo è quello di creare rapporti di lavoro a lungo termine.

In quanto azienda operante a livello internazionale riteniamo che il rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro e condizioni di lavoro salubri siano una prerogativa assoluta.

 

Investiamo costantemente nella professionalità tecnica dei nostri collaboratori e promuoviamo il loro sviluppo. La parità dei diritti è un principio fondante della nostra azienda: uomini e donne hanno le stesse opportunità. Anche la conciliabilità tra famiglia e lavoro ricopre un ruolo importante, per questo motivo sosteniamo i genitori che lavorano nella realizzazione della loro carriera professionale.